This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:电量监测计、报告零平均电流并在低温条件下降低剩余电量

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380952/bq27542evm-fuel-gauge-reporting-zero-average-current-and-decreasing-remaining-capacity-at-low-temperatures

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

我正在器件中使用 BQ27542电量监测计来监控单节锂离子电池。 当我的器件处于低温状态(约0°C)并且我插入 USB 充电器时、我会遇到以下问题:

  1. AverageCurrent()读数为0 :尽管 USB 充电器已插入并且设备可能正在充电,AverageCurrent ()持续报告0。
  2. 降低剩余电量和电池百分比 :在连接充电器时,剩余电量和电池百分比不会增加,而是稳步下降。

重现步骤

  1. 使器件进入冷状态(在0°C 附近)。
  2. 插入 USB 充电器。
  3. 观察 AverageCurrent ()、剩余容量和电池百分比值。

问题

  1. 在这些情况下、什么可能导致 AverageCurrent()报告0?
  2. AverageCurrent () 在低温下报告0时、为什么剩余容量和电池电量百分比会降低?
  3. BQ27542是否有可以在低温环境下缓解这些问题的特定配置或校准?
  4. 蓄电池的内部保护机制或低温时增大的内部电阻是否会影响燃油表的读数?

它的格式

  • 已验证电量监测计配置、并在室温下正常工作。
  • 温度传感器似乎准确、反映了实际电池组温度。
  • 电池和电量监测计支持工作温度范围、但这些问题仅在0°C 附近发生。

对于如何解决这些问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否有包含更多数据的日志文件、以便在插入充电器时查看电量计读数?  

    如果剩余容量减小、监测计会以某种方式检测负电流。 请分享您的设置以检查死区设置。 电量计不会显示低于 Deadband 的电流。  

    另一方面、最好检查温度是否影响到充电器或整个 BMS 系统。 您的 BMS 是否具有保护功能? 是否提供欠温保护? 某个器件会阻断电流、因此不必使用电量监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../batteryLog_5F00_14_5F00_05_5F00_2024.txt

    您好、Jose、
    最后两列表示 AverageCurrent ()和 RemainingCapacity ()。 从"09:37:38"可以看到、我的器件处于冷状态、这意味着它将无法充电、并将使用 USB 端口的电源运行。 即使我的设备仍使用电池运行、AverageCurrent 为什么不报告准确的电流?
    现在、从"10:05:39"开始、根据我的定制充电曲线、我的器件处于充电结束状态、AverageCurrent 再次变为0 mA、这很好。 但为什么 RemainingCapacity 增加呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 死区设置?我如何访问它?