工具与软件:
您好!
我们在 BQ76952方面存在问题、我们选择 MCU 作为主机来控制平衡;在平衡时间中、我们发送直接命令来读取单节电池的电压、单节电池的电压值不正常。

单电芯电压将达到5000mV、我们进行限制(最大值设为5000mV)
如果我们改变平衡方法(选择被动电池平衡),电池电压的值是可以的。
我们有一个问题、如果我们选择 mUC 作为主机、在平衡时、我们从 AFE 读取的值是不稳定的。 我们是否应该在平衡时停止读取电池电压?
BR、
弗雷德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们在 BQ76952方面存在问题、我们选择 MCU 作为主机来控制平衡;在平衡时间中、我们发送直接命令来读取单节电池的电压、单节电池的电压值不正常。

单电芯电压将达到5000mV、我们进行限制(最大值设为5000mV)
如果我们改变平衡方法(选择被动电池平衡),电池电压的值是可以的。
我们有一个问题、如果我们选择 mUC 作为主机、在平衡时、我们从 AFE 读取的值是不稳定的。 我们是否应该在平衡时停止读取电池电压?
BR、
弗雷德
您好、Fred:
您使用的是电池模拟器/电阻梯还是物理电池? 使用电池模拟器/电阻梯时、电池平衡可能无法正常工作。
如果您使用电池仿真器/电阻梯、可以参阅: 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A) 、了解详情。
此致、
Thomas Rainey