This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:预充电电流短缺

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381858/bq51050b-pre-charge-current-shortage

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

こんにちは μ A

bq51050BEVM-μ 764を購入し、ワイヤレス充電を評価しています。データシートには、プリチャージ電流は100mAと記載されています。
しかし、キットで測定すると150mAくらいだそうです。
そこで、2つ質問があります。μ A
1.プリチャージ電流はどれくらいですか μ s?
2.プリチャージ電流はバッテリー電圧とともに徐々に増加しますか μ s?

よろしくお願いいたします μ A

我已购买 bq51050BEVM-764、用于评估无线充电。 数据表列出了作为100mA 的预充电电流。
然而、当使用这个套件进行测量时、据说它大约是150mA。
我有两个问题。
预充电电流是多少?
预充电电流是否随电池电压逐渐增加?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    预充电电流应为 I-bulk 或快速充电电流的20%、对于500mA、这将为100mA。  如果在预充电期间有150mA、I-bulk 将约为750mA。