请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 工具与软件:
TI 应用手册 SNVA769的第2.3节中的表1列出了多个 TPS611xx 背光驱动器 IC 中 GM 或误差放大器的典型输入失调电压。 应用手册给出了 TSP61169的典型失调电压为8.6mV。
器件数据表中未列出输入失调电压、应用手册中给出的值仅为典型值。
TI 是否具有此失调电压的最小值和最大值?
该偏移量是否可以是正值或负值、或者是否只会如应用手册中所示为正值?