This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43606-Q1:LMR43606-Q1线路和负载调节和压降

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43606-Q1, LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380772/lmr43606-q1-lmr43606-q1-line-and-load-regulation-and-dropout

器件型号:LMR43606-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR43620-Q1

工具与软件:

こんにちは、チーム。μ A


LMR43606-Q1 の5V 出力のラインおよび負荷レギュレーションとドロップアウトのグラフはありますか μ A

(LMR43620-Q1 には 3.3V と の両方のグラフがあります。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将此主题翻译为英语。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队。

    抱歉。 我会再用英语写一次。

    您是否有关于 LMR43606-Q1 5V 输出的线性和负载调节及压降图?

    (LMR43620-Q1具有3.3V 和5V 图形。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有 Vout=5V 时器件的负载调节曲线

    对于 Vout=5V、我们没有压降曲线。

    此致、

    Ridge