请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 工具与软件:
大家好!
我们希望 在需要考虑功耗的应用中使用 BQ79616-Q1。 考虑到 LDOIN 通常由电池组顶部驱动的性质、这种情况下提供的效率非常低(~10%)。 对于充满电的堆叠、在64V 时、每个 IC 的预期功率耗散约为0.7W、因此对于96节电池组、这将是4.2W 的负载。
我们希望在我们的设计中使用外部降压稳压器。 对于该方法、我们面临的一个问题是有关 BAT 引脚电压的规定要求:

数据表还指定了 BAT 引脚 I_BAT 消耗的电流在激活时为150uA、这在我们的设计中是可以接受的。
我们是否能够从电池组顶部为 BAT 供电、然后单独使用开关稳压器为 LDOIN 提供适当的电压? 这样、仍然遵循 BAT 引脚电压规格、并且对效率的影响极小。