This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:电源管理论坛

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375553/lm5176-power-management-forum

器件型号:LM5176

工具与软件:

大家好!

"我们已在应用中实现了 LM5176RHFR、其中转换器为用于外部 LCD 面板的 LED 驱动器供电。 我们的正常运行条件是 Vin=12V、Vout=12V 和 Iout=1.5A (max)。

在室温测试期间、我们观察到转换器和输入/输出电容器中出现了显著的温升。 转换器在长时间运行后会出现随机损坏。 经过1.5小时的热测试后、IC 受损、温度记录仪显示其达到95摄氏度

您能给我们提供什么建议吗? 随附我们的布线、原理图和 LM5176快速启动工具文件。"

 

e2e.ti.com/.../SWN_2D00_100MC_5F00_A02_5F00_-05_5F00_DC_5F00_12V_5F00_6V_5F00_20240430.pdfe2e.ti.com/.../SNAIL_2D00_100MC_2D00_A02_5F00_LM5176_5F00_240418.brde2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_20231214.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在对所附文件进行初步审查后、我看不到问题。

    您能提供更多信息吗?

    -输入和输出电压的示波器图 (直流和交流耦合

    - SW1和 SW2以及 COMP 引脚的示波器图

    -如果可能的话,热成像-或更多的信息,哪些成分会被加热。

    -如果可能,电感器电流

    (示波器图应与水平分辨率相差几毫秒并具有3-5个开关周期)

    -只要达到95度的温度就不应损坏组件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    "随附的是波形、请参考。

    测试过程中、我们发现、在26摄氏度的室温下、LM5176在大约1小时后可达到90摄氏度。 我们还遇到了 LCD 背光突然关闭的情况。 重新连接电源后、我们测量出 LM5176输出已降至9V。

    请帮助确定这些问题的可能原因并提出改进建议。"

    e2e.ti.com/.../LM5176-with-LCD.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    LM5176的另一侧似乎放置了一个电感器。 主发热可能来自电感器、而 LM5176的一些额外损耗确实会导致温度升高。

    您可以尝试以下操作吗?

    1.取下电感器、用2根粗线再次连接、使其比 PCB 高2-3厘米->再次检查温度。

    2.在偏置引脚上为 LM5176提供9V 电压(而不是输出端提供的12V 电压  )->再次检查温度。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan  

    很抱歉延迟了响应。

    我们在实验过程中遇到另一个问题:上电时、背光不会亮起。

    测量表明引脚20 VCC 的输出低于4V。 我们怀疑上电期间的电压浪涌可能已损坏 LM5176。

    我们正在考虑增加 VIN 侧的10欧姆电阻、以降低浪涌进入的能量。 这种方法是否合理? 对于电阻器值、您有什么建议或限制吗?

    此致、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们发现 COMP 补偿器件的当前值与工具建议的值之间存在差异。 我们计算的波特图如图中所示。 这种差异是否可能导致系统不稳定

    此致、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    该工具始终显示给定输入电压的补偿。 您需要找到一个在整个输入电压范围内保持稳定的设置。

    为了确保系统稳定、我还建议使用矢量网络分析器在实际应用中测量此值、因为这还将考虑所有电路板和元件寄生效应。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是否有关于上电会对 LM5176造成损坏并导致输出异常的问题的任何建议?

    附件显示了正常 LM5176与损坏的 LM5176之间的引脚输出差异。

    此致、

    Jiane2e.ti.com/.../LM5176-turn-on-failure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我认为您需要找到可能损坏器件的根本原因。

    上电期间是否有大的电压尖峰或振荡。

    任何违反 LM5176绝对最大额定值的信号。

    仅 LM5176损坏或任何其他元件也损坏?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    很抱歉、替换新的 LM5176需要一些时间。

    仅 LM5176损坏或任何其他元件也损坏?

    --->是的, SOC 和其他功能仍然可用,在我们更换了新的 LM5176后,显示屏工作正常。

    -->客户退回的一些板均处于相同状态。

    我们按如下方式测量了 LM5176的 VIN 和 VISNS 信号。 在我们插入直流适配器时、上电期间似乎没有较大的电压尖峰。

    目前、我们无法考虑导致损坏的原因。

    此致、

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您正位于 Vin 的上升沿看起来非常平滑、我认为这不是造成这种损害的根本原因。

    我建议再次检查 SW1和 SW2、尤其是在上电期间检查是否存在较高的正尖峰负值。

    因此、您应该将触发器设置在此信号的负边沿和正边沿上并且 缩放~ 10ns/div。

    我再次检查了之前的共享范围图、但使用该分辨率无法正确看到。

    是否有特定的加电故障方法?

    您多久能在发生故障前上电一次?

    您是否仍能看到器件的温度升高?

    上电时温度是否升高?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    "附加为重新测量的 SW1和 SW2波形、分辨率调整为10ns、1 µs 为。

    "Turn On"(开启)表示上电后立即测量的波形。 "上电"表示上电后运行期间测得的波形。"

    "我们还将 PGND 与新 LM5176每个引脚之间的阻抗与损坏的 LM5176进行了比较、并发现了引脚24和引脚25处的阻抗差异。 这种差异是否表明这两个引脚损坏导致了 LM5176的异常输出?"

    "客户报告的开机故障原因可分为两种情况:

    • 接通电源后立即发生故障:开关模式电源突然发生故障。

    • 上电后运行一段时间后出现故障:系统上电一段时间后、在测试期间出现意外故障。"

    此致、

    Jian

    e2e.ti.com/.../LM5176-impendance.xlsxe2e.ti.com/.../LM5176-with-LCD-_2D00_SW_5F00_20240702.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢查看示波器图-您还能以10ns 的分辨率在 SW 的下降沿触发吗?

    阻抗 测量 点指向 SW1、因此可能会在该节点上产生电过应力。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    更新下降沿示波器图、请验证并确认。

    您是否认为 SW1可能是由于瞬态尖峰而损坏的?

    此致、

    Jian

    e2e.ti.com/.../LM5176-with-LCD-_2D00_SW_5F00_20240703.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    是的、对我来说、SW1好像已损坏了、这种情况大多数时候是由于瞬态尖峰所致。

    在示波器图中、我目前为止没有看到这一点、但进一步检查一下会更好、例如设置触发电平、以便您可以找到最正和最负的尖峰。

    检查上电和可能的操作转换

    此致、

     Stefan