Thread 中讨论的其他器件: UCC28051、 UCC28950
工具与软件:
您好!
对于我们的客户端、我们正在设计一个5kW PSFB 原型、其中 PFC 输入为450V、固定输出为450V、工作负载从(几乎) 0变化到满载(11A)。
- 考虑到输出电压电平、我们很可能会使用全桥二极管整流器。 数据表或 Excel 设计文件中不考虑该选项、在互联网上也很少见。
是否有任何公式可发生变化? 主要用于电感元件、即 Lshim、Lmag 和 Lout。 - 我们还考虑使用带有 MOSFET 的有源全桥整流器作为二极管桥的替代方案。 是否有可能通过使用同步整流器(SR)的有源控制功能通过 UCC28951实现此功能?
- 是否有可能拥有此 IC 的 LTspice 模型?
此致、请提前表示感谢、
Denys