工具与软件:
TPS54294的数据表似乎声称使能(EN1/EN2)引脚的最小高阈值电压为2V。
但在我对器件进行的测试中、使能引脚电压超过1V 后、降压转换器就会立即开启。
我已经通过在示波器上观察启动行为和通过从外部源显式控制引脚电压来对此进行了验证。
数据表的这一部分是否有错误、或者我遗漏了器件/设计的其他方面?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Derek:
我重复检查一下、请允许我在此说明:
在 TPS54294数据表中、2.0V 意味着高于2V 的电压可以保证器件导通、但并不意味着对于每个器件、如果电压低于2V、则无法导通。
0.4V 意味着低于0.4V 的电压可以保证关闭器件。 但这并不意味着对于每个器件、如果电压大于0.4V、则不能关闭。
这就是您在数据表中看到2V 和0.4V 的原因。 并讨论了如何在应用中配置 EN、我们不建议将 EN 电压强制为0.4V 至2V。 建议配置 EN 高电平电压≥2V 和低电平电压≤0.4V。
谢谢!
BRS
卢西亚