This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:需要 LDO IC (3.3V 输入至-2.5V 放大器;单个 IC 中的+2.5V 输出)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383817/tps7a39-need-ldo-ic-3-3v-input-to--2-5v-2-5v-output-in-a-single-ic

器件型号:TPS7A39

尊敬的论坛:

我正在寻找一个 LDO、它可以在单个 IC 中生成+2.5V 和-2.5V 输出、并且输入应该为3.3V。

我  在搜索时找到了 TPS7A39。 但它需要正负两种输入..因为我在 PCB 中只有少量空间..  我不能使用另一个稳压器作为负电源、因此我 需要一个具有+3.3V 输入的 IC。

请告诉我是否有其他 IC 可用。

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    感谢您的提问。

    我会问我们的营销工程师、他们是否有合适的器件。

    由于假期周末、请允许我在2-3个工作日内回复您、以处理此申请。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    与市场工程师讨论后、我们确定没有设备支持客户的需求。

    此致!

    Hannah