This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:Fusion 软件未获得正确输出电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372283/tps53659-not-getting-correct-output-voltage-in-fusion-software

器件型号:TPS53659

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 SN1701022控制器 IC。

在 Fusion Power Designer 软件中、监控器 GUI 将显示所需的 Vout 值(在软件中编程)、而在万用表中获得不同的值。

即、Fusion 软件中的1.8V 显示在监控器选项卡下、可获得1.6V 万用表电压。 用3个不同的万用表进行检查。

这样做的原因是什么?

谢谢!

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:  

    我们团队中的一些人将就此与您联系。 只是一个跟进问题~万用表设置为什么模式?

    谢谢!  

    Dhanya Prem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    您能向我们发送项目文件(.xml)吗?

    此致

    Anne NGO