This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:负载开关的 COUT

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381597/tps22998-cout-of-load-switch

器件型号:TPS22998

工具与软件:

大家好、团队成员:

VIN = 3.3V

Iout=2.1a

Vbias = 5V

VOUT=3.3V

CT =开路

设计中要使用的负载开关的输出电容是多少?

100nF 滤波电容器可以吗?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在数据表中使用的是输入端1uF、输出端0.1uF。 建议输入电容器与输出电容器的比率为10:1、但可以根据电源强度和设计要求降低这些比率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     建议从输入到输出电容器使用 OK..10:1