请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23731 主题中讨论的其他器件:TPS2372、
工具与软件:
您好!
此外、我还想要求提供演示(或示例原理图)
如中所述:
提前感谢您、
Rick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Rick、
感谢您的咨询。
我会通过电子邮件向 您发送在 PD + PSE 板上以分立方式验证的 PoE 菊花链文件。 它使用 TPS2372作为 PD。 除了 PD 控制器之外、TPS23731 (额定功率为25.5W)还具有集成式 PWM 控制器、因此如果您具有本地负载、情况应该会更好。 TPS2372具有更高的额定功率(51W 和71W)、但仅适用于 PD 控制器。
此致、
Diang