This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:是否存在任何不带断续模式运行的 TLx84x、UCx84x 系列 PWM 控制器?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384964/uc2842-are-there-any-tlx84x-ucx84x-series-pwm-controllers-without-hiccup-mode-operation

器件型号:UC2842

工具与软件:

我们当前使用的 IC 在断续模式下运行、导致其他设备出现问题。 IC 会在需要时重新启动而不是停止操作、从而导致出现问题。 上述系列中是否有任何 PWM 控制器不含此功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的 PWM 控制器都是峰值电流模式控制器、也可以配置为电压模式控制、但它们没有集成的 断续模式操作。 如果这些控制器在启动/重启条件下运行...重复、则过流保护(OCP)期间 VCC 电源电压可能会下降。 如果是这种情况、您需要一种在 OCP 故障期间使 PWM 控制器保持活动状态的方法。

    此致、

    Steve