This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:与 TPS631000的差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384723/tps631010-differences-from-tps631000

器件型号:TPS631010
主题中讨论的其他器件: TPS631000

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在比较 TPS631000和 TPS631010的数据表时、我发现了以下差异。

器件:TPS631000、TPS631010
封装:SOT-583、WCSP
小于10ns 的输入电压绝对值(最小值)(LX1、LX2):-0.3V、-2.0V
输出电压(最大值):5.3V、5.5V
热性能信息

是否有其他差异?

为什么没有为 TPS631010列出逆向规格?

最大的区别是封装、那么我是否应该根据我的封装偏好使用它们?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    您是正确的、除了软件包外、它们是相同的。

    此致

    TAO