请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 Thread 中讨论的其他零件:Strike
工具与软件:
嗨、团队:
附件是 SCH 和应用方框图、您能帮助审查 SCH 设计吗?
BR
京国
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的京国:
我审阅了原理图。 请查看此文件以获取我的完整评论: e2e.ti.com/.../TUSB1064-MMI-Board-review.pdf
我想澄清几点:
1.我在原理图中没有看到 ESD 保护。 在 Type-C 端口上发生冲击时、静电放电(ESD)可能会损坏1064。 保护端口的一种常见方法是在1064和 Type-C 端口之间添加 ESD 二极管。 我们通常推荐的一个器件是 PUSB3FR4
2.我没有看到1064和 USB 设备之间的电容器。 确保在此处使用100nF 电容器、并适当地布置 SSTX/SSRX 线路:

3.根据方框图、我假设 FLIP 引脚由 PD 控制器控制。 您需要翻转才能连接到 PD 控制器上的方向 GPIO 引脚、这样 Type-C 端口便可在两个方向上运行。 除了翻转、还应将 HPDIN 连接到 PD 控制器上的 HPD 输出。 另一种常见的做法是将 CTL0和 CTL1路由到 PD 控制器、而不是针对一种配置将它们上拉。
如有任何问题、请告诉我
此致!
Shane