This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521903RHBR 上电问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS22965, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384096/tps65219-tps6521903rhbr-power-up-issue

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS22965SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们  在其中一个项目中使用来为 AM62X 处理器供电、这里我们看到 PMIC 没有通过 TPS6521903RHBR 的 VIN 提供任何输出稳定(3.3V)、并且 EN/PB/VSENSE 引脚为高电平(3.3V)、但当我们探测 GPO2引脚时、我们看到0V、同时探测 BUCK-2输出时、我们是0.952V 而不是1.8V。  

特此附上示意图供您参考、请您尽早向我们提供您的想法、因为我们需要在下周结束前交付该项目。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    此外、我们今天注意到的一点是、我们没有从 GPO2获得输出、也没有按照 TRM 中的上电时序、GPO2应该在第一阶段从 PMIC 获得。 但我们没有实现此功能、在本例中、PMIC 仍处于初始化状态、而不是处于活动状态。

    请求 TI 尽早向我们提供支持、因为我们需要在本周末交付这些主板。

    谢谢你。

    此致
    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  在 定义接下来的调试操作之前、以下是一些问题:

    • 谁为 SoC 提供3.3V IO?

    • GPO2的外部上拉电阻在哪里?

    • 什么是"GSM_PWR_CTRL"? TPS65219 03. NVM 默认将 GPO1禁用(低电平)、并且只能在 PMIC 完成上电序列后通过 I2C 释放。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的快速回复。

    特此回答您的问题。

    • 谁为 SoC 提供3.3V IO?
    • 答:  降压稳压器为 SoC 的3.3V IO 供电、还向 PMIC 的 VSYS 引脚提供相同的3.3V 电源

    • GPO2的外部上拉电阻在哪里?
    • 答: GPO2有一个10K 上拉电阻、用作电源开关的使能信号。

    • 什么是"GSM_PWR_CTRL"? TPS65219 03.  NVM 默认将 GPO1禁用(低电平)、并且只能在 PMIC 完成上电序列后通过 I2C 释放。
    • 答: GSM_PWR_CTRL 刚刚被用作 GSM 模块的 IO、目前不需要该模块。

      特此附加电源开关、3.3V 降压转换器和 SoC 电源部分供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    最好能与我分享您的电子邮件 ID、以便向您发送原理图以方便阅读 PDF 格式。

    我的电子邮件 ID 是 amarnath.ganapathy@tessolve.com 您可以通过电子邮件联系我、以获得更好、更清晰的可读原理图格式。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我还 通过将电阻器 R124与 VCC_3V3_MAIN 隔离来为 SoC 3.3V IO 提供 VCC_3V3_SYS、并将其 与 C314连接到 VCC_3V3_SYS。

    但问题仍然存在、我无法从 PMIC 的 GPO2引脚获得输出。

    谢谢你。
    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享原理图。

    • 您是否可以进行目视检查以确认 R100已安装? 原理图 显示"DNP"。

    • PMIC LDO1包含什么外设?

    • 您还可以分享一个显示以下所列信号的上电示波器捕获。 请使用小时间标度(~4ms):
      • VSYS (VCC_3V3_MAIN)
      • GPO2 (TPS22965_EN)
      • Buck2 (VCC_1V8)
      • LDO3 (VDDA1V8)

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    感谢快速响应。

    请在下面查找对您问题的内联响应。

    • 您是否可以进行目视检查以确认 R100已安装? 原理图 显示"DNP"。
    • 答: 是的、R100在初始阶段为 DNP、稍后我们以0欧姆将 R100安装回、我们观察到 VCC_3V3_SYS 电源开关未启用、因此 由于 PMIC 的 GPO2较低、在 VCC_3V3_SYS 中找不到输出。

    • PMIC LDO1包含什么外设?
    • 答案 :PMIC LDO1为 VDDSHV_sDIO、仅提供给 SoC 的 VDDSHV5引脚(G17)、使用0.1uF 电容器作为去耦。

    • 您还可以分享一个显示以下所列信号的上电示波器捕获。 请使用小时间标度(~4ms):
      • VSYS (VCC_3V3_MAIN)
      • GPO2 (TPS22965_EN)
      • Buck2 (VCC_1V8)
      • LDO3 (VDDA1V8)
    • 答: 请根据上述请求找到下面随附的示波器截图。

    谢谢你。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们能尽早取得一些突破吗?


    由于我们需要在本周结束之前交付此项目、因此我真诚地请求您将此视为高度优先事项、从而为我们提供您的支持。

    感谢您的理解。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    是否有针对上述主题的更新???

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在查看波形和原理图、以确定潜在问题。

    • 为什么会这样 VSYS (VCC_3V3_MAIN) 上电期间斜坡不稳定? 它是否达到3.3V? 示波器捕获显示为3.234v。  
    • 当 PMIC 与所有负载隔离时、安装了哪些元件?
    • Buck2上似乎存在反馈问题。 即使 PMIC 已关闭、Buck2输出的电压也一直在上升。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    感谢您的回答、下面是对您的问题的在线回答。

    • 为什么会这样  VSYS (VCC_3V3_MAIN)  上电期间斜坡不稳定? 它是否达到3.3V? 示波器捕获显示为3.234v。  
    • 答: 是的  VSYS (VCC_3V3_MAIN)  达到3.3V、测得的电压为3.321V
       
    • 当 PMIC 与所有负载隔离时、安装了哪些元件?
    • 答: 拆下了以下元件、以将负载与 PMIC 隔离。
      • R117 来隔离 VCC_CORE
      • R185 来隔离 VCC_1V8
      • L20 来隔离 VCC_1V8
      • FL5.  来隔离 VCC_1V8
      • R132 来隔离 VDD_DDR4
      • FL3. 隔离 VDDSHV_SDIO
      • R15 来隔离 VCC_0V85
      • R168 来隔离 VDDA1V8
      • FL13. 来隔离 VDD_2V5
      • 安装上述元件后、我们能够实现 PMIC 的所有输出。 然后、只有再次重新安装 R185时、我们才遇到相同的问题、PMIC 不会随 GPO2提供任何输出。
    • Buck2上似乎存在反馈问题。 即使 PMIC 已关闭、Buck2输出的电压也一直在上升。  
    • 答:  是的、我们怀疑这种反馈仅来自处理器、因为一旦我们重新安装 R185、就会再次出现现有问题(例如:        GPO2为0V、降压转换器2的输出为0.95V。  

    注意:特此附上完整的原理图部分(包含 PMIC、3.3V 负载开关和完整的 AM6321部分)的可搜索格式、以便更好地使用 understanding.e2e.ti.com/.../PMIC-_2600_-AM6231.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    BUCK-2稳压器似乎存在一些问题、这会阻止 PMIC 退出 INITIALIZE 状态并进入 ACTIVE 状态。

    由于此 BUCK-2稳压器问题、我们观察到 GPO2也未从 PMIC 释放。

    "我们真诚地请求您提供高优先级的长期支持、因为我们需要在本周结束之前交付此项目。"

    谢谢你。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待、我们将在工作时间内为您的申请提供支持。 我想回到上一封邮件中的一个问题、"为什么是"  VSYS (VCC_3V3_MAIN)  上电期间斜坡不稳定?

    [报价 userid="591486" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384096/tps65219-tps6521903rhbr-power-up-issue/5295814 #5295814"] 答:  是的、我们怀疑这种反馈仅来自处理器、因为一旦我们重新安装 R185、就会再次出现现有问题(例如:        GPO2为0V、降压转换器2的输出为0.95V。  [报价]

    这是否意味着在 R185和所有剩余负载与 PMIC 断开连接时您不会看到问题?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。

    以下是您的问题的直列式响应。

    为什么会这样  VSYS (VCC_3V3_MAIN)  上电期间斜坡不稳定?

    并且:我们也在研究这一部分、Brenda 也在研究如何使 VSYS 斜坡稳定。 这里还有一个输入、我们仍然将 VCC_3V3_MAIN 与我们的电路板隔离、并且通过外部电源供电、该电源稳定、但我们仍然面临同样的问题。

    这是否意味着在 R185和所有剩余负载与 PMIC 断开连接时您不会看到问题?

    回答:是的、当 R185和所有剩余负载与 PMIC 断开连接时、我们在 PMIC 中看不到问题。

    另一个观察结果是、我们再次重新安装 R185时、因为这是 PMIC 的第一个输出、我们仍然面临降压2输出上0.95V 的反向馈电问题以及 GPO2不产生任何输出的问题。

    谢谢你  

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    是否有更新???

    谢谢你。

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    是否有更新???

    谢谢你。

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amarnath:

    如果在负载断开时 PMIC 按预期工作、并且时序与第8/9页上的 TRM 时序图匹配 、则我看不到任何与 PMIC 相关的问题。 您可能遇到了影响 PMIC 的系统级反馈问题、因为它在其中一个输出电源轨中强制施加预偏置电压。 您是否从 AM62处理器团队那里获得了原理图审阅?  

    链接到 TPS65219 03. TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucj2

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。 在这种情况下、您能帮助我从 AM62处理器团队那里了解原理图吗? 如果可能、您可以回环 Kallikuppa Srinivasa 先生进行原理图审阅。  

    我真诚地请您尽快提交。

    谢谢你。

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amarnath:

    我已将该 E2E 转移到 AM62处理器团队。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:  

    您能否帮助我理解是否重复使用 SK-AM62B-P1原理图?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    感谢您的答复。

    Srinivasa、我个人不知道使用哪个原理图作为参考、因为我参与了该板的第二次迭代。 而 AM6231器件是从迭代1本身中重复使用的。 此外、迭代1对 PMIC 和 AM6231启动没有问题。

    谢谢你。
    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:  

    我不确定原理图是否部分、根据可用的原理图、  我可以看到以下观察结果  

    VCC_3V3_MAIN 是由输入电源生成的电源、始终可用。 不确定为什么要使用该值来为 SOC IO 和外设供电。  

    VCC_3V3_sys 似乎未在任何地方连接 、请参阅 SK-AM62B-P1原理图以了解连接。

    许多 VCC_3V3_MAIN 连接位置都应已连接至  VCC_3V3_sys。

    请帮助我了解将3V3_sys 更改为3V3_MAIN 的原因。

    请与 SK-AM62B-P1进行比较、并进行所需的更改。  

     

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath

    谢谢你。

    您能否分享第一个迭代原理图。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    好消息!! 现在、我们能够在 PMIC 和处理器中实现输出、EMMC 已成功刷写。

    问题是为 VDDSHV1 (引脚编号: L18和 M19) 提供了 1.8V 电压   、但我们使用了 VDDSHV1组的 UART 接口、在该接口中、UART 收发器由 VCC_3V3_MAIN 供电。  

    特此附上各部分的原理图屏幕截图、如下所示:

    1) VDDSHV1电源轨

    2) UART 接口 SOC 端

    3) UART 收发器

    卸载 UART 收发器 IC 后 (U30) 我们能够成功地获得预期的 PMIC 输出、还能够成功地刷写 EMMC。

    在下一次迭代中、我们可以为 VDDSHV1引脚提供3.3V 电压的一个问题是:L18和 M19?

    谢谢你。
    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:  

    下面是您的问题的答案。

    我们想将 VCC_3V3_SYS 用于其他外设、希望处理器在低功耗模式期间控制这些外设、然后希望处理器进入睡眠状态。 因此、我们认为即使在低功耗模式下处理器也可用、并且可对外设实现完全控制。

    谢谢你。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    是的、我确实同意您的看法、即必须连接 VCC_3V3_SYS 来为 SoC IO 供电。 迭代1中也进行了同样的操作。

    我在迭代2中进行了这一更改、原因我在上面的线程中提到过。

    您能否告诉我们、因为我们能够按预期获得 PMIC 输出、并且我们能够通过连接 VCC_3V3_MAIN 为 SoC IO 和外设供电、成功刷写 EMMC。  

    面对这些更改(I、E:使用 VCC_3V3_MAIN 而不是 VCC_3V3_SYS)、我们是否可以继续执行电路板的功能测试?

    谢谢你。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath

    谢谢你。

    很高兴知道您能够解决此问题。

    我不确定原理图是否为部分内容、借助可用的原理图、  我有以下观察结果 

    请参阅我对部分原理图的评论。 我在 提供的原理图中没有看到 UART。

    如果提供了完整的原理图、则有助于进行调试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    感谢快速响应。 在上面的主题中、您可以看到为 UART 部分附加的原理图屏幕截图。 您能否对此进行深入了解并提供您的评论?

    谢谢你。

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath、  

    您需要确保从同一个源应用 SoC 和所连接器件的 IO 电源并进行收集斜坡处理。

    [报价 userid="591486" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384096/tps65219-tps6521903rhbr-power-up-issue/5298942 #5298942"]关于下一次迭代时、我们能否为 VDDSHV1引脚提供3.3V 电压的一个问题:L18 & M19?

    如果连接到 IO 组的所有 IO 都在相同的3.3V 电平下运行、则应该没有问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    您需要确保从同一个源应用 SoC 和所连接器件的 IO 电源并进行收集斜坡处理

    答:正如您在之前附加的原理图中看到的那样、所有内容都被转换为3V3_MAIN、因此这不应该是一个问题  

    此致  

    Amarnath G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath、  

    正如我所说、提供的原理图是部分的、我无法评论正确性。

    如果可以确保 SOC 和所连接器件之间没有违反 IO 失效防护操作、则应该没有问题。

    IO 电平应匹配、并且只应在电源斜升后施加输入。

    此致、

    Sreenivasa