This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:如何优化 BGA 封装的布线和冲孔

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385777/bq25790-how-to-optimize-the-wiring-and-punching-of-bga-packages

器件型号:BQ25790
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792、BQ25798

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 BQ25790设计低成本便携式产品。 他认为、BGA 封装必须使 PCB 产生盲孔或埋孔或0.4mil 孔径、这需要使用激光或更复杂的制造工艺、因此会增加客户的成本。 有任何优化建议吗? 我让客户参考我们的 EVM 板的原理图、他们对这个想法并不了解。 请给我一些建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    遗憾的是、没有针对它的优化。 BQ25792和  BQ25798具有 QFN 封装、如果适用于客户需求、我会推荐这些器件。   

    此致、

    Jibin