请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
尊敬的 E2E:
当电量监测计通过 P+从 SHUTDOWN 状态唤醒时、读取正确的 RSOC 需要多长时间?
在我的测试中、大约需要6秒才能读取正确的 RSOC。 在此之前、RSOC 读数为0%。
是否有类似的可以检查的"就绪"标志?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 E2E:
当电量监测计通过 P+从 SHUTDOWN 状态唤醒时、读取正确的 RSOC 需要多长时间?
在我的测试中、大约需要6秒才能读取正确的 RSOC。 在此之前、RSOC 读数为0%。
是否有类似的可以检查的"就绪"标志?
谢谢!
您好、Tom、
当电量监测计退出 SHUTDOWN 模式时、它必须完成完全复位、这可能是您在进行 RSOC 测量之前看到的延迟的原因。 当电量监测计退出 SHUTDOWN 模式且完全复位完成时、电量监测计将开始进行测量并在一秒的间隔内完成计算。

关于需要观察看监测计何时处于活动状态的位、我认为在完全复位后可以观察 INIT 位来查看初始化。


此致、
Anthony Baldino