This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:可以管理容量高于32Ah 的更大容量电池?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386072/bq40z50-r2-possible-to-manage-a-larger-battery-with-capacity-above-32ah

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

 BQ40Z50-R2看起来是符合我设计要求的良好解决方案、但电池电量监测计功能限制为32Ah。 此器件 采用测量仪表"比例因数"和单节100Ah LiFePO4电池、是否可以使用?

我无法找到适用于的任何其他电池电量监测和保护解决方案 单节电池 LiFePOP4电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel:

    如果 电芯尺寸大于最大规格、则必须缩放电流检测以表示差异。 这可以通过更改监测计的 CC Gain 参数和容量增益参数来实现。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    谢谢-下周晚些时候、我会收到 BQ40Z50EVM 板、并进行测试。

    此致、

    Nigel Lawrence  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel:

    在进行测试时、如果有任何问题、请告诉我们。

    此致、

    Anthony Baldino