This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关断唤醒后的 RSOC

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387191/bq40z80-rsoc-after-shutdown-wake-up

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

大家好、团队!

我们可以看到、部分充电后、RSOC 为34%、真实有效电流 Q = 400 mA 然后、当我们关闭(SHUTDOWN 命令) GG 并在几天后运行优化时、RSOC = 64%、真有效值 Q = 738 mA 16

在关断期间保存 RSOC 和 TrueRemQ 并在启动时恢复它们的参数是什么?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    通常、在退出 SHUTDOWN 模式时、电量监测计会执行完全复位、从而进入 NORMAL 模式。 器件关断时、PACK 线上是否存在任何可观察到的电流?

    此外、在电量监测计进入关断状态之前和之后、您是否碰巧有任何数据? 这可帮助我们了解 RSOC 变化如此之大的原因。

    此致、

    Anthony Baldino