This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1相关问题

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384472/lp5907-q1-lp5907-q1-related-issues

器件型号:LP5907-Q1

工具与软件:

您好、

问题1:LP5907-Q1过热保护的内部工作原理是什么? 温度会烧毁多少? 过热保护后的恢复机制是什么?

问题2:短路保护的内部机制是什么? 可激活短路保护的电流有多大? 短路保护后如何恢复?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1。 当结温上升到大约160°C 时、热关断会禁用输出以冷却器件。 当结温冷却至大约145°C 时、输出电路会启用。  根据功率耗散、热阻和环境温度、热保护电路可循环开启(禁用器件)和关闭(恢复)。

    问题2:  LP5907-Q1的短路电流(ISC)相当于 DS 上显示的电流限制。 在短路情况下、器件在内部限制电流、不关闭/不禁用、因此无需复位。

    对于这两种情况、该机制的工作原理是基于通过 pass FET 的电流检测。 通道元件包含多个并联的 FET、用于电流共享。 其中一个 FET 充当检测元件、感测到的电流通过施密特触发-比较器网络在内部与基准值进行比较、从而启动禁用(在热关断情况下)或电流限制(用于短路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否计算 LP5907-Q1的热保护范围和电流限制范围?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在160 °C 结温下实施过热保护 。 DS 的第8.2.2.1节中解释了针对运行条件进行设计以将 Tj 保持在这个值以下的过程。 DS 上的第6.5节(250 - 500 mA)也显示了电流限制范围。