This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TIDA-010208 10s-16s 电池组参考设计

Guru**** 2459270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384422/bq76952-tida-010208-10s-16s-battery-pack-reference-design

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

工具与软件:

您好!  

我对文档 TIDA-010208 (10节至16节串联电池组参考设计)有疑问。

我无法理解为什么有 D38 zenner 二极管以及这种 zenner 的功能是什么。

另外、我不了解 Q29 MOSFET 电路的作用、我想它是保护电路吗? 是这样吗?

我的电池结构为1P15S LFP、放电电流最大为100A、电荷最大为20A。


所以、我能否在自己的设计中使用此 MOSFET 驱动器电路(参考设计电路)?

请帮助我、

https://www.ti.com/tool/TIDA-010208?keyMatch=TIDA-010208

此致、  

Mehmet