This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SCL 残桩低电平

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388344/bq27426-scl-stucks-low-level

器件型号:BQ27426

工具与软件:

在我们的设计中、电量监测计始终处于打开状态、因为它连接到电池、在微控制器启动测量之前禁用上拉电阻器(4k7 Ω)、因此 i2c 线路悬空、不使用1M Ω 下拉电阻。

i2c 总线连接到其他传感器、由于 SCL 卡在低电平、因此无法读取所有传感器、只有拔下电池后总线才会重新启动。

重置 UC 没有任何效果。

此芯片之所以能够阻止 i2c 总线、如果我们关闭芯片、则不能阻止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:  

    请遵循数据表中的规格。 如果上拉电阻与 SDA 和 SCL 线路断开连接、则应使用1M Ω 下拉电阻以避免输入悬空。  

    此致、  

    Jonny。