This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:HO 输出一直处于高电平

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367556/ucc27714-ho-output-permanently-high

器件型号:UCC27714

工具与软件:

尊敬的社区:

希望您做得好。 目前、我使用 UCC27714 IC 作为半桥配置中 LLC 的栅极驱动器。 我得到了一个"永远的高 HO  输出"while  引脚 正常工作。 HI 和 LI 引脚均正常。

多次更改了 IC、MOSFET。 问题仍然存在。 是否有人有任何想法可能会出什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 UCC27714的问题联系 TI。

    我有几个问题可以帮助您了解您所看到的情况。

    1) 1)您能否分享原理图以及该图的波形捕获?

    2) 2)您有多少块板、显示多少块? 有多少栅极驱动器发现了此问题、MOSFET 是否首先发生故障?

    3) 3)如果 HO 为高电平并且您将 LO 驱动为高电平、那么您将看到击穿情况并损坏 MOSFET、而且很可能还有栅极驱动器。

    4) 4)电路板上是否有任何其他组件损坏或可能短路导致此问题?

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.分享栅极驱动电路原理图和栅极驱动波形。 绿色迹线表示高侧驱动、低侧驱动非常好。

    2.这是我第一次看到这样的问题,其他板是完美的。

    3. MOSFET 不会失败,因为我们只检查栅极驱动,我们提供0直流电压,调整驱动。

    4.你的第4点可能是真正的原因,但我需要知道 IC 出了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Faraz、

    1.通道4上的测量是否使用来自 HO-HS 的差分探头完成? 如果没有、这有助于了解 FET 的 Vgs 是多少。

    2.能否测量 HS-FET VSS 来了解开关节点在这种状态下的表现?

    3.在这种情况下,HS 的输出级和状态是什么? 如果 HS 悬空且没有输出、则高侧不会下拉至接地。

    4.另外、LO 和 HO 上的20uH 电感是什么意思? 这里不应该出现。

    5.所以有其他的板是相同的这一个,没有问题?

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Faraz、

    您是否能够解决此问题? 如果是、您能否分享您的调查结果?

    如果没有、您能回答上述问题并告知我您所看到内容的最新状态吗?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Faraz、

    我将在此时结束该线程。 如果您对此问题还有其他疑问或更新、请随时重新打开并更新此主题。

    谢谢!

    William Moore