请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55289 工具与软件:
你(们)好
客户使用 TPS55289、但存在通信问题。 模式引脚下拉至 GND、控制器为 MSPM0L。
首次启动后、控制器将尝试建立通信 、并且 TPS55289不会进行确认。 它们会关断输入并重新启动它、发现 TPS55289将确认通信请求。
他们测试了 EN/UVLO 电压是否正常。 您能给我们提供解决问题的下一步措施的见解吗?
谢谢!