This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730 USB-C 充电

Guru**** 2507455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388174/bq25730-bq25730-usb-c-charging

器件型号:BQ25730

工具与软件:

充电时、系统的电压是否可调节? 例如、如果中的电压为12V、为系统供电的电压可设置为3.7V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有一个称为最小系统电压的寄存器。 它可设置为3.7V。