This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 复位机制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389082/ucc28064a-ucc28064a-reset-mechanism

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

您好!

当 UCC28064A 因 CS 开路、TSET 开路和短路操作、开环、UVLO、外部禁用、欠压和冗余过压(HVSEN)等故障而锁存时、我希望对其进行复位。 虽然我知道这些故障条件何时消除、但故障已清除、UCC28064A 会恢复软启动状态、如果有、我想学习 UCC28064A 的复位机制。

移除 UCC28064A 的 Vcc 电源电压是否会复位 UCC28064A?

外部禁用强制 UCC28064A 以待机模式运行。 禁用 UCC28064A 会从外部复位 UCC28064A 吗?

是否有其他方法可以强制清除 UCC28064A 中的故障?

此致、Bekir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bekir、  

      UCC28064A 中有一个故障锁存(用于 COMP_DSCHG"COMP 放电")、 该锁存器的复位是一个被称为 DISCH_RST 的信号("放电复位")。   

    故障锁存的目的是使 COMP 电容器上的电压完全放电 、以便 通过软启动重新启动。  
    您的问题让我发现 UCC28064A 方框图中存在错误: Vcomp 信号指示器缺失。  

    锁存 COMP_DSCHG 信号驱动或门、该或门驱动开关、向内部 COMP 信号施加2k Ω 电阻并降低 COMP 电压。  
    该2kR 下拉保持应用状态、直到 Vcomp 降至20mV 以下。  发生这种情况后、DISCH_RST 信号会变为高电平并复位故障锁存器。   

    您可以从外部复位故障锁存器、方法是将 COMP 引脚接地、使其电压< 20mV、然后将其释放。   
    将 COMP 接地也会使外部补偿电容器 CP 立即放电、但如果复位过早释放、CZ 上的电压将没有机会放电太多、并且在开关恢复时不会进行软启动。  您控制外部复位的时序、因此您控制重启输入电流的"软"或"硬"程度。

    如果在将 COMP 拉至 GND 的同时使用单独晶体管对 CZ 电容器放电、则可以避免"硬"重新启动。   

    此致、

    Ulrich