This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:UVLO 事件确实导致了锁存故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388739/tps25944l-uvlo-event-does-caused-a-latched-fault

器件型号:TPS25944L

工具与软件:

当达到欠压限值(本例中为4.4V)时、 TPS25944L 似乎会限制电流输出、但不会将 FLTn 置为有效或将输出锁存。  相反、输出(VCC_5V_BST)再次开始斜升、这会导致输入(VCC_5V)再次下降、从而导致另一个 UVLO 事件。  这就产生了一个恒定的循环、从不恢复或锁存至故障状态。  为什么故障状态不被锁存?  可以采取什么措施来强制这达到锁存条件?  下面是连接到其输出的电子保险丝和直流/直流的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    这不是 UVLO 事件。 根据您的原理图、UVLO 限值为2.97V。 此波形看起来也不像正常运行。 您也可以探测相同波形中的电流。 如果没有电流探头、则使用探头 IMON 引脚。 请尽可能将它们保持在相同的波形。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。 我将 R19更改为180K、因此 UVLO 设置为4.4V。  我同意,这看起来不是正常的,但我一直无法确定根本原因,我希望你可以帮助我.  随附了更新后的原理图、其中显示了我所做的更改。  我还将包含3个新波形、说明 IMON 相对于 VCC_OUT (原理图中的 VCC_5V_BST)和 VCC_IN (原理图中的 VCC_5V)的变化。  ILIM 设置为1.7A、因此我认为这是欠压情况、而不是过流情况。  当我强制过流时、我看到正常的故障事件(VCC_5V_BOOST 变为低电平、FLT 变为低电平)。  但每个欠压条件都会始终进入此循环模式。  我曾尝试将 dVdt 更改为开路并更改为0.1uF。  它会改变波形、但在两种情况下都存在循环。

    我还可以检查或测试循环以确定原因、而不是直接进入故障状态?

    谢谢!
    Rick