This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:能否在 BQ28550非 R1 IC 上加载 R1 FW?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385730/bq40z50-can-i-load-r1-fw-on-bq28550-non-r1-ics

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

例如、我可以 使用固件(.senc)文件将 BQ28550更新为 BQ28550-R1吗?

BQ40z50是可以实现的、我要说是的、这是肯定的...

THX  

Vicnenoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicnenoz、

    是的。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常多。 最后一个问题:在哪里可以找到固件源(假设是.senc 文件)?

    我们从网络中删除了所有信息/产品页面、不知道从何处获取它们...

    再次来了

    Lg.

    Vicnenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vincenzo、

    让我就此向我团队中的其他人咨询。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincenzo、

    感谢您的耐心等待、此处是文件。

    e2e.ti.com/.../bq28550V100_5F00_R0_5F00_V1_5F00_01_5F00_BLD_5F00_0004.senc

    此致、

    Nick