This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:SCD 不起作用

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389400/bq76952-scd-not-functioning

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

你好。  

我们正在我们的高电流 系统上测试 SCD (16 s/300A )   

分流器为300A 75mV。  正常电流测量及 BMC 芯片的其它所有功能均正常工作 。

为了测试基本 SCD 操作、我们将跳变电平设置为  " 0 "  、超过分流电阻   值10mV 。    我们预计 在超过 10mV 后就会检测到 SCD:   

我们通过选择负载提升电流,4mV  -所有正常8mV  所有良好12mV   SCD 跳闸  - 如果我们移除负载,它将在大约5秒后自行复位。  没问题。  

我们可以斜升电流,以提高分流电压远高于10mV ,它工作正常(跳闸动作 ) - 但仅在一个板上3 电池组,并联连接 .   

3个相同的电池组 -每个电池组都有自己的 BMS 单元和分流器 。  只有一个 BMS 芯片/板将检测设置的 SCD 限值并对其做出反应 。

所有3有完全相同的设置编程,相同的电路 .   即使我们自己测试电池组 - 3个中的2个不会对 SCD 限制事件做出反应 。

我们拔下所有电缆到 PCB -总功率循环 , 已验证 BMS 芯片中的设定值 (写入 BMS 芯片读数 以验证),但没有改进。

芯片未处于测试模式 。

有什么想法、为什么3分中的2分不能按预期工作 ?

 此致

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    您如何对器件进行编程? 您是否正在使用 BQStudio?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 。

    感谢您的答复。  

    我们用 BQ studio 用一些设置参数做一个 OTP , 但为了测试,我们 在 RAM 中覆盖其中的一些参数   (在加电后) ,以启用较低电流的跳闸测试,例如 。   OTP 只执行一次。

    所以我们使用 BQ Studio 进行 OTP 和一般 测试- 也可以  根据需要直接从 STM CPU 中写入和读取 。

    奇怪的是、我们编写并验证每个参数 以确保其在 BMS 芯片中更新 -我们可以从芯片中读取所有其他参数-因此它正常工作-   它只会不 执行 SCD 警报和跳闸操作-放电引脚保持活动状态-标志位 未设置 。

    奇怪的部分只是一个芯片工作100 %,但另一个不 .

    此致

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nico:

    您是否能够在预计发生 SCD 事件时发送感应电阻器上电压的波形?  

    您还能将原理图发送给您吗?

    此致、

    Thomas Rainey