This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VDD 和 VREF 电压 NG 的说明

Guru**** 2536200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376486/about-vdd-and-vref-voltage-ng

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C56EVM-066

工具与软件:

大家好、很高兴见到您。
我有关于 UCC28C53-Q1D 的问题。
如附件的图所示、我已经在用 WEBENCH 创建的电路上运行它。
不过、如随附的波形所示、VDD 不会高于8.7V、但会周期性地下降。
此外、VREF 无法保持5V 电压、因此会出现电压下降。
我根据 WEBENCH 的结果对电路进行了一些更改。 (红色部分)
如果您对此电压异常有任何解决方案、请告知我。

提前感谢您。

株式会社尼基
ICHIKATAI

e2e.ti.com/.../20240619---NG-Waveform.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    webench 显示仿真未启用。 您是如何仿真以获得波形的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的留言。

    我将就你提到的问题作出答复。

     

    我没有在 webench 中进行仿真;我只参考电路图。

    我用带状电路板创建了一个电路、并用示波器测量了波形。

    条板:2.54mm 节距。

     

    提前感谢您。

     

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将仿真模型发送给我、以便我可以进行仿真、看看可以改进哪些地方。

    请注意、wenbench 只能作为起点、该设计工作还需额外的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    当您说到仿真模型时、您是指电路图吗?
    或者你是指 WEBENCH 输出报告吗?
    或者它有什么不同吗?
    请告诉我。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您用于在提供的 Excel 文件中获取波形的模型。 你是如何获得这些波形的? 我需要运行您所做的那个仿真。  

    e2e.ti.com/.../20240619---NG-Waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    我发送的波形是使用示波器使用随附文件中手工制作的电路板测量的。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../Simulation-board-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的电路板电路。 您可以使用大约9V 的外部偏置来测试设计。

    还请在设计中提供变压器。 变压器是由您自己制作的、或者您是如何制作的? 您如何获得变压器、并请提供电感、匝数比等变压器规格  

    您可以使用外部偏置来使该设计首先投入工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    请告诉我电路板的发送地址。

    此外、还将单独发送变压器规格和其他信息。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不发送电路板、而是发送线程中的电路板电路、还会在该线程中发送变压器和其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    很抱歉延迟联系您。

    我已经为手工制作的电路板制作了电路图和变压器规格、并将它们发送给您。
    此变压器是由一个变压器制造商制造的样品原型。

    非常感谢您的考虑。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../Schematic-of-handmade-circuit-board-_2600_-Transformer-Specifications--.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您在 VDD 电容器中存储的 VDD 偏置能量不足。 我建议您首先使用10V 外部电源连接 VDD、并移除这个5.6k 电阻。 然后检查转换器是否可以启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    可以通过短接5.6kΩ 电阻器来测量波形。
    附加了波形。
    VREF 变为5V。 此外、FET 的 PWM 信号从 UCC28C53Q1的 OUT 引脚输出。
    但是、PWM 开关噪声进入 VDD 和 VREF 电压、导致电压波动。

    根据上面的结果、降低5.6kΩ 的电阻值来运行 UCC28C53Q1是否可以解决问题?
    此外、是否可以通过调整 FET 驱动缓冲电路的常数来降低 PWM 开关噪声?

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../2024_5F00_06_5F00_27---Each-waveform-at-56k_A903_-resistor-short-circuit.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要放大引脚波形、以便了解每个开关脉冲的外观。 我怀疑 VREF 和 VDD 上的噪声来自您的布局或您的测量结果。  

    您可以尝试在 VDD 和 Vin 之间添加降低的电阻-但我不确定这是否有助于开关噪声耦合到 VDD 和 VREF。 您需要改进布局、并使用"尖头与桶"方法进行测量。 您可以在网络中搜索、了解什么是尖头与桶形探头测量。

    此外、缓冲器可能无法帮助降低高频噪声、但您可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    我将附上您联系我的尖端和接地筒探头测量结果。
    此波形显著消除了噪声。
    从上面看来、我当时观察的似乎是 GND 线以及示波器探头的其他部分上的噪声。
    在 VDD 和 VREF 电压中未观察到明显的噪声。
    目前、我要将5.6kΩ 电阻器短路、但由于 Vin 的电压范围为30V 到150V、我想减小5.6kΩ 电阻器的尺寸并增加 VDD 的输入电流、以便 IC 在打开电源时正常工作、这是正确的吗?

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI


    市方台e2eti.com/.../2024_5F00_07_5F00_01---Each-waveform-at-56k_A903_-resistor-short-circuit-_2D002800_tip_2D00_and_2D00_barrel-probe-measurement_2900_-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、问题是由于 VDD 偏置不足以保持 IC 工作、我认为问题在于、在 VDD 达到 UVLO 工作电压后、应替代辅助绕组为 VDD 提供偏置。 因此、存储在 VDD 电容器中的功率似乎不足以等待辅助电源进行替代。 您能否将 VDD 上的电容从22uF 增加到100uF、以查看 VDD 电容中存储的能量是否可以持续足够长的时间、直到辅助电源接管。 将电容更改为100uF 后、可以将电阻器5.6k 放回测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    我已经验证了您建议的方法。 (附件)
    添加100uF 后、VDD 和 VREF 的电压是稳定的、但如果我添加更多方法来减少5.6kΩ 电阻器、它将更加稳定。
    因此、我正在考虑也减少5.6kΩ 电阻器的方向。
    这种方法是否可以接受?

    我还有一个问题。
    我认为随附文件中所述的 VAUX 大幅振幅电压存在问题。 是否需要短接 D1的二极管? 或者、我正在考虑增加 C1的电容。
    这种方法是否正确?

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_04---Each-waveform-at-100uF-added-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以减小电阻器值、但需要确保 VDD 电压仍可处于其允许的最大范围内。

    我不理解您的附加问题-哪个文件、D1在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    很抱歉没有解释。
    我会再次发送附件,只是附加问题的一部分。
    我认为这个问题是附件中描述的 VAUX 振幅电压太大了。 因此、我正在考虑将 D1的二极管短路或增加 C1的电容。
    D1和 C1在附件中以蓝色字母显示。
    这种方法是否正确?

    关于降低5.6kΩ 的电阻值、我认为没有问题、因为所附文件中的齐纳二极管 ZD1 (粉色字母)可防止电压高于18V。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_05---Unstable-voltage-on-Vaux-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、等待您的数据和问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    我于7月5日向您发送了一封电子邮件、其中包含数据和问题、您收到了吗?
    如果没有、我将重新发送它。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有我没有收到。 请重新发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的留言。

    我将在7月5日重新发送我发送的内容。

    (7月5日发送电子邮件)

    很抱歉没有解释。
    我会再次发送附件,只是附加问题的一部分。
    我认为这个问题是附件中描述的 VAUX 振幅电压太大了。 因此、我正在考虑将 D1的二极管短路或增加 C1的电容。
    D1和 C1在附件中以蓝色字母显示。
    这种方法是否正确?

    关于降低5.6kΩ 的电阻值、我认为没有问题、因为所附文件中的齐纳二极管 ZD1 (粉色字母)可防止电压高于18V。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../0728.2024_5F00_07_5F00_05---Unstable-voltage-on-Vaux-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我在7月8日重新发送、您收到了吗?
    请检查。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉仍不是-您发送了哪个电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    将再次发送。
    我已发送以下电子邮件和附件。

    我发送的电子邮件包含以下 TI 支持地址。

    e2e.ti.com/.../ 5266613?focus=true#5266613

    (重新发送)
    很抱歉没有解释。
    我会再次发送附件,只是附加问题的一部分。
    我认为这个问题是附件中描述的 VAUX 振幅电压太大了。 因此、我正在考虑将 D1的二极管短路或增加 C1的电容。
    D1和 C1在附件中以蓝色字母显示。
    这种方法是否正确?

    关于降低5.6kΩ 的电阻值、我认为没有问题、因为所附文件中的齐纳二极管 ZD1 (粉色字母)可防止电压高于18V。

    提前感谢您。

    株式会社尼基
    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../6201.2024_5F00_07_5F00_05---Unstable-voltage-on-Vaux-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到您的电子邮件。

    请发送至  

    hong_huang@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红女士

     

    你好。

    我会将其直接重新发送到您联系的以下电子邮件地址。

     

    hong_huang@ti.com

     

    (重新发送)

    很抱歉没有解释。

    我会再次发送附件,只是附加问题的一部分。

    我认为这个问题是附件中描述的 VAUX 振幅电压太大了。 因此、我正在考虑将 D1的二极管短路或增加 C1的电容。

    D1和 C1在附件中以蓝色字母显示。

    这种方法是否正确?

     

    关于降低5.6kΩ 的电阻值、我认为没有问题、因为所附文件中的齐纳二极管 ZD1 (粉色字母)可防止电压高于18V。

     

    提前感谢您。

     

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../3821.2024_5F00_07_5F00_05---Unstable-voltage-on-Vaux-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要确认 D1和 C1 -请确认以下内容或建议更正。 您的文件不会清楚地显示这些内容(左侧)。 因此、我将箭头扩展到了分量。 请确认或更正这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红女士

     

    你好。

     

    我的道歉。 图表粘贴到 Excel 中、因此未对齐。

    我已经创建了图表的 PDF 和 PNG 文件、并将重新发送给您。

     

    (重新发送)

    很抱歉没有解释。

    我会再次发送附件,只是附加问题的一部分。

    我认为这个问题是附件中描述的 VAUX 振幅电压太大了。 因此、我正在考虑将 D1的二极管短路或增加 C1的电容。

    D1和 C1在附件中以蓝色字母显示。

    这种方法是否正确?

     

    关于降低5.6kΩ 的电阻值、我认为没有问题、因为所附文件中的齐纳二极管 ZD1 (粉色字母)可防止电压高于18V。

     

    提前感谢您。

     

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

     e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_05---Unstable-voltage-on-Vaux--_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D1不能短路。 D1将获得整流电压以对 IC VDD 进行偏置-如果将 D1短接、您不会向 IC VDD 提供直流电压。

    增加 C1是可以的且有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红女士

    你好。
    感谢您的留言。

    正如您告知我们的、我通过增加 C1的容量来验证了这一点。
    (我添加了两个与 C1并联的22 μ F 电容。)
    测量的波形如下所示。
    (1) VAUX 和 VSW (开关信号)
    (2) VFB 和 VSW (开关信号)

    从连接的波形可以看出、VSW 的开关信号会周期性地停止大约100ms。
    这会导致 VAUX 中出现电压波动。
    此外、还测量了 IC 的 FB 引脚电压(VFB)。
    它包含 VAUX 中的电压波动、当电压达到2.5V 或更高时、VSW 中的开关信号将停止。

    请告诉我您认为是什么导致开关信号停止。

    提前感谢您。

     

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_15--Vaux-and-Vsw-waveform-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的软启动电容器值为4.7uF、您可以将该电容器值降低到0.1uF 吗? 如果必须使用4.7uF、则必须增大 VDD 电容值以等待 AUX 绕组电压升高、从而在 UVLO 关闭之前替代 VDD 电容器存储的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红女士

    你好。
    感谢您的留言。

    我在您联系我时将电容器电容更改为0.1uF、对此进行了验证。
    结果仍然相同、开关在每个周期停止。

    因此、我们进行了额外的研究。
    我测量了 IC 引脚1 (COMP)、发现电压定期下降。
    我认为该压降是开关停止的原因。
    此外、由于 PNP 晶体管(2N3906)可能是导致压降的原因、因此我会测量基极电压。 但是、当 IC 1引脚(COMP)电压下降时、晶体管关断、因此不是晶体管。
    然而、当 IC 1引脚(COMP)电压为2.3V 或者更高时(在开关运行期间)、晶体管打开。 这种情况的原因是未知的。

    基于以上的结果,我想询问。
    IC 1引脚(COMP)压降的原因是否可能是 IC 1引脚(COMP)和 IC 2引脚(FB)之间的电阻与电容器的常数造成的?

    有关详细信息、请参阅随附的文件。

    提前感谢您。

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

     e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_17--Vaux-and-Vsw-waveform-_2800_at-Cst-change-from-4.7uF-to-0.1uF_2900_-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前面有一条消息说、当您减小5.6k 和增加100uF 时、您的电路是稳定的。 如果这仍然是真的、它看起来与您的结果不一致、因为您没有看到 COMP 引脚问题。

    您能检查一下您之前的消息吗、您能重复一下您当时所做的操作吗?

    现在看来、你的电路不同于当时的情况:我建议你先把你的电路恢复到那个早期、因为你似乎认为你的电路出了问题。 因此、您需要检查先前的设置、看看您是否仍然可以这么做。 如果没有、您需要先解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红女士

    你好。
    感谢您的留言。

    尽管在初始状态下恢复并重新验证了初始状态、但由于 VDD 和 VREF 不正常、开关信号不输出且 COMP 引脚电压未运行。
    因此、无法确定 COMP 引脚电压的异常状态。
    之后、VDD 和 VREF 电压在收到贵公司的建议后稳定、但开关控制是异常的、因此我们正在查询它。
    此外、由于我们之前已经购买过 EVA 板 UCC28C56EVM-066、我们调查了这个 EVA 板运行时的 COMP 引脚电压、发现其运行电压大约为2.5V。
    此结果表明 COMP 引脚电压异常。

    我们还正在考虑根据数据表第9.2.2.14.2节"补偿元件"中的内容更改电阻器和电容器常数。 (请参阅随附的)。

    提前感谢您的支持。

    株式会社尼基

    ICHIKATAI

    e2e.ti.com/.../2024_5F00_07_5F00_22---changing-the-resistor-and-capacitor-constants-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚电压= 2、5V、您为什么认为这不正常?

    您能否回顾一下前面的消息、将电路放回原位、然后重新测试以查看是否有任何不同之处?

    我认为您需要回到该阶段、检查所有内容是否仍然相同。 我建议您一直短接5.6k、首先进行所有测试、看看您的电路是否可以正常工作。 然后、查找如何将5.6k 减小或降低的电阻值。 我怀疑您的电路有所不同、或者 IC 也部分损坏。 您能否用全新的 IC 来替换它以供重试?