This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:启用器件时、欠压锁定会在3V 时触发

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389615/tps63806-undervoltage-lockout-triggers-at-3-v-when-enabling-the-device

器件型号:TPS63806

工具与软件:

您好!

 当n´t 电压低于4.4V 的转换器时、我的 TPS63806设计在升压模式下无法正常工作。我必须在电压大于4.4V 的情况下激活转换器、然后才能通过降低输入电压来将芯片用于升压模式。

此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这一运行状态不应该发生。 这可能是因为 UVLO_OFF 在您的应用中反复触发。

    然后、请将电源与转换器之间的电缆尽可能短、然后重新执行此测试。 如果您有示波器、请帮助捕获输入电压以进行确认。

    此致

    TAO