This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池 OVP/UVP 保护

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389467/bq76942-cell-ovp-uvp-protection

器件型号:BQ76942

工具与软件:

客户表示电芯 OVP/UVP 在生产线上会消耗很多时间。

1.他们想知道是否只能测试第一个单元的硬件 UV 功能? 并非所有电芯。

2.在 ADC 对 TS/GPIO 进行采样时、OV/ADC UV 比较器是否仍在工作? 似乎没有用于电芯电压监测的 MUX?

当 ADC 对 VC1进行采样时、VC10 OV/VC10 UV 比较器是否仍在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    [报价 userid="494703" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389467/bq76942-cell-ovp-uvp-protection ]他们想知道他们是否只能测试第一个电池的硬件 UV 功能? 并非所有单元格。

    这由他们来决定是否只测试一个电池就足够了。

    请记住、检测延迟可低至10ms:

    [报价 userid="494703" URL"~"ADC /support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389467/bq76942-cell-ovp-uvp-protection 在对 TS/GPIO 进行采样时、UV 比较器是否仍在工作? 电芯电压监控似乎没有 MUX?

    该比较器 在 ADC 之外的单独多路复用器上运行、该多路复用器运行速度快得多、并且可以 UV 在短至10ms 的时间内检测到任何电芯上的 OV/ADC。

    此致、

    Max Verboncoeur