请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22967 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户将 TPS22967DSGR 用于自己的 PCB 测试。
问题是运行时温度过高。
空载:86.7度
负载为1A 时:93.0度
负载为2A 时:104.0度
负载为3A 时:111.9度
(平均值和最小值之所以如此不同、是因为它们是从刚刚施加电源开始测量的、并在温度为峰值后捕获了屏幕截图。)
首先我想知道这个温度是否可以接受。
另外、您能否回顾一下原理图和布局? 为方便起见、我附上两份文件。
(文件已删除)
此致、
蔡斯