Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65CP
工具与软件:
您好!
我目前正在设计一个多通道加热系统、每个加热元件都指定为 DC24V/16W。 系统将使用 PWM 控制、其频率预期介于20kHz 和50kHz 之间(仍不确定)。
最初、我计划使用配置 B (如随附图所示)来控制加热元件、从而利用 TPS274C65CP 的电流限制和保护机制来检测加热元件中的任何异常。 稍后、在查看数据表第9.2.3节"应用曲线"中的图9-2时、似乎配置 A 可以实现 PWM 控制、这样我们便无需使用额外的 MOSFET、从而简化整个系统的加热元件控制电路。
我的问题是:
- 使用配置 A 或配置 B 在 PWM 控制的加热元件电路中应用 TPS274C65CP 是否合理?
- 如果配置 B 可合理应用于 PWM 控制、TPS274C65CP 的保护机制是否仍会正常运行? 具体而言、由于 PWM 信号连接到 TPS274C65CP 的 EN 引脚、它是否仍能够在 EN =低电平时检测加热元件是否断开(开路负载)?
感谢您的帮助。
此致、