This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER:LM51561H-Q1PWP

Guru**** 1867270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388001/webench-circuit-designer-lm51561h-q1pwp

器件型号:WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

工具与软件:

我计划  使用 WebBench 电源设计工具设计两个直流/直流转换器1)非隔离式直流/直流转换器规格是输入电压最低3.3V、最大5V、输出为15V、最大电流为15A

2)隔离式 DC-DC 转换器输入电压15V 且 输出电压为3.6V、输出电流为20A、

在上述设计中、我 使用了 这些用于 隔离式电源的 IC 1) LM51561H-Q1PWP IC

2) LM34936RHF IC 用于非隔离式电源。

3)我的初始设计规格是输入3.3 到5V、输出为3.6V、电流为75W 、但我没有任何隔离设计、因此我打算集成上述两个设计、一个是 非隔离+隔离设计。

这是正确的设计方法吗、请告诉我 、下面 我附上了这两个原理图 URL。1) 文件:///C/C:/Users/Admin/Desktop/VSSC/Isolated %20Schematic.svg。

2) 2) 文件://C:/Users/Admin/Desktop/VSSC/Non %20Isolated%20Schematic.svg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakumar:

    感谢您的咨询。

    您能否以 PDF 格式发送原理图?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送了我没有收到的原理图 PDF 的链接、因此我发送了链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivakumar:

    您发送的链接指向 PC 上的文件夹。

    我无法访问您的 PC。

    此致

    Moritz