This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:热关断功能

Guru**** 2516520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390102/tps628502-q1-thermal-shutdown-function

器件型号:TPS628502-Q1

工具与软件:

数据表对热关断功能的说明如下:
"器件的结温(TJ)由内部温度传感器监控。
如果 TJ 超过170°C (典型值)、器件将进入热关断状态。 "

此外、绝对额定值表明最高结温为150°C、似乎不一致。
哪一项是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AMR 表不包括 结温。

    建议运行 结温为150°C。

    如热关断部分所述、 如果 TJ 超过170°C (典型值)、器件将进入热关断状态。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 AMR 表?
    在哪里可以找到相关的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉输入缩写。

    绝对最大额定值-数据表中的第5页。

    谢谢!

    进纸器