工具与软件:
你(们)好。
您能帮助我进行 LM7805的 C1和 C2 (输入和输出)设计计算吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Karthik:
该器件在整个线路、负载和温度范围内的规格为5%、在25°C 下的规格为5V 器件的仅负载范围内的4%。 无法实现2%的精度规格。 为此、您将需要改用更好的器件、尤其是具有50mV 电压的要求(如果我假设"纹波"包括负载瞬态)。
如果您能向我介绍您的更多应用条件(例如 VIN、IMAX、任何其他关键注意事项或功能)、我可以帮助我找到符合您要求的器件。
此致、
Nick
尊敬的 Karthik:
由于这是一款文档和规格有限的旧版器件、我们所能做的最好的方法是对线路/负载调节规格进行线性插值、以了解我们可以得到多少数据。 当5mA ≤IOUT ≤1A 时、负载调节规格为50mV (max)、我们可以通过以下方法将其内插至0.5A:
50mV *(500mA - 5mA)/(1A - 5mA)= 24.87mV
当 500mA 为8V≤VIN≤20V 时、线路调节为50mV (max)、我们可以通过以下方式进行内插:
50mV *(12V - 8V)/(20V - 8V)= 16.67mV
因此、我们可以将总体精度规格降低至200mV -(24.87mV + 16.67mV)= 158.5mV。 这对应于158.5mV/5V = 3.17%的精度规格。 您可以看到、这仍然远低于2%。 此外、该旧器件可能无法满足50mV 的纹波要求(同样假设您的意思是在此纹波要求中包含线路/负载瞬变)。
如果您可以提供有关线性稳压器选择和设计参数的任何参考文档或计算、将会很有帮助。
您是指一般的线性稳压器选择吗? 如果是这样、则首先定义负载要求、您似乎至少已经定义了基本要求。 除此之外、还应该考虑其他因素、例如静态电流要求以及 PSRR 和噪声要求。
此致、
Nick