This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:需要了解 BQ20Z655DBT-R1的寿命结束

Guru**** 2593370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392804/bq40z50-r2-need-to-know-end-of-life-for-bq20z655dbt-r1

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

我们需要一个 BQ20Z655DBT-R1、但它们不再有生产。 我们可以使用 BQ40Z50-R2、但我们需要知道何时停止制作  BQ20Z655DBT-R1。 请告诉我您必须证明这一点的日期和任何文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    BQ20z655DBT-R1仍在供货、您可直接购买 PO 或通过授权分销商订购器件。 如果您需要更多信息(如 TRM 或数据表)、我们可以让您的当地销售代表为您提供。

    谢谢!

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与  BQ20z655DBT-R1何时宣布停产相比、是否确实如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    德州仪器(TI)并未针对 BQ20z655DBT-R1发布 EOL 公告。  

    谢谢!

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要确认。 我们被告知  BQ20z655DBT-R1已过时、我们无法在您的网站上找到它。 请提供您拥有的所有信息以及 BQ20z655DBT-R1的链接、以便我们与客户分享这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该器件已进入受限状态、也就是说 TI.com 上不再提供该器件。 此产品仍可通过直接 PO 和授权经销商购买。 我可以向您保证、 在我们的系统中、它仍然是一个活跃器件。  

    并非由德州仪器(TI)直接提供的所有 EOL 通知均无效。

    谢谢!

    Shawn