This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2000C:UL 温度

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2000C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390026/tps2000c-ul-temperature

器件型号:TPS2000C

工具与软件:

您好!

我是否可以知道 TPS2000C UL 和数据表温度为何不同?

仅在-30°C 至70°C 温度下进行 UL 测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    -40至125C 是器件的工作结温范围。

    -40至85C 是器件的环境温度范围(显示在数据表的第一页上)。

    30到70°C 是器件的装运和贮存温度范围。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    请参阅下面的 UL  E169910文档、它显示"温度范围"似乎不包括 装运和存储温度范围。

    我们需要澄清 UL 认证温度范围与 TPS2000C 工作结温范围有何不同。  谢谢!

    e2e.ti.com/.../QVGS2.E169910-_2D00_-TPS2000CDGKR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已通过 E2E 上的直接消息向您发送了朋友申请。 您能否分享 通常通过直接消息为您提供支持的 TI FAE 的名称?

    如果您没有想到的 TI FAE、请告诉我、我会与负责联系的人员联系。 然后我可以提供更多信息。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我们将此讨论移至电子邮件地址。

    我将结束该主题帖。 对于任何其他问题、请开始新的查询。

    BR、