This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:BQ25176J

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391499/bq25176j-bq25176j

器件型号:BQ25176J

工具与软件:

我们使用参考设计并评估该芯片时会遇到一些问题:

电池:3.2V, 1600mA 301,磷酸铁锂电池、1节;

1)将电池完全放电、并使用充电 电流50mA 开始为电池充电。

根据数据表、Tsafety 为10小时。 10小时后、充电停止。 但我们观察到充电在10小时后没有停止。 它在19-24小时后停止(没有停止时)。  

a)为什么10小时后没有停止?

b) STAT LED 闪烁、正确吗?

C)它没有立即停止、充电电流下降30mA、然后20mA 进入0mA。 这需要几分钟时间。 是这样吗?

2)测试 BAT NTC 功能、Vbat 为~3.2V

仅将 NTC 放在试验箱中、将充电 IC 置于室温下。

使用腔室加热 温度从30C-60C 升高、IC 停止充电至约55C;正常

将室内温度从60C-40C 降低、IC 恢复充电->正常;

**

有3-4次、当我从室温(60C)中取出 NTC 而将其保留在室温中时、芯片未恢复充电。

在这些时间失败后、此症状不能重复。

有没有遗漏的内容? 我们对此非常担心。  

3) 2)测试期间、

我们还观察到该 BQ25176J 有时会进入预充电状态。

我们设置充电电流50mA、但电流表显示充电电流为20mA 或30mA。 BAT 电压为3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    a)为什么10小时后没有停止?

    BQ25176J 具有 TREG 功能、可监控内核温度并降低输出电流以限制热上升。  发生这种情况时、Tsafety 计时器将加倍、从10小时增加到20小时。  这听起来就像您看到的一样。

    什么是输入电压?

    "b) STAT LED 闪烁、是否正确?"

    是的、对于安全计时器到期情况、这听起来是正确的。

    "C)它没有立即停止、充电电流下降30mA、然后20mA 进入0mA。 这需要几分钟时间。 "是不是啊?

    这听起来像是单元进入 CV 阶段、在该阶段、电流将在电压恒定时下降。 这是正确的

    2.) NTC --在测试期间检查 TS 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  

    什么是输入电压?  => 5V

    当芯片处于 IPPRECHARGE 时、I CHARGE 为20% I SET、即20%* 50mA、仅限10mA 充电电流。 而且、我们 设计的散热板、当 该芯片中的功耗为0.3W 时、它会增加到60C。

    我们怀疑、10mA 充电电流和 Tj 将达到125C、并触发 TREG 功能。

    VSET、我们设置为3.5V。 在我们的测试期间、电池电压为3.2V。 由于充电电流仅为50mA、因此电压的增加不快。 它不会在短时间内达到3.5V。  

    进入 CV 模式、我们也存在疑问。  

    2) NTC

    它只发生了几次。 我们现在不能再说一遍。 我们测量了 TS 电压1.3V、STAT 引脚状态将发生变化。  

    我们担心它是随机发生的、会影响我们在市场上的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有可以发送的电路原理图?

    需要检查以下几点:

    1.) ISET 引脚上的电压是多少、对于 CC 模式大约为1V、对于预充电大约为0.2V。

    2.) 带有10k NTC 的 TS 引脚上的电压应约为380mV (使用10k 电阻器进行测试)。

    3.) 输出中是否有电流表或连接、它们以前曾造成过问题?

    另外、电池为1600mA、充电电流为50mA、充电时间为32小时。  是否计划以更高的电流充电?