This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:用于检查寄存器值的看门狗软件?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380051/tps25751evm-watchdog-software-for-checking-register-values

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以使用某种看门狗软件来检查 TPS25751寄存器中的值。
我使用了 GUI 工具来配置固件 、但它似乎无法从寄存器读取。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    目前为止、调试模式和对 PD 的实时寄存器读取目前不可用。

    如果我在此处得到更新、我可以帮助更新该主题。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的回答。

    您是否碰巧知道这些产品是正在开发、还是将很快提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我没有时间表,但会让你知道,如果这种变化!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢、我很感激!

    ABI