This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:全桥1kW SMPS 设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC28950, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393149/tl494-full-bridge-1-kw-smps-design

器件型号:TL494
Thread 中讨论的其他器件: UCC28950UCC28251

工具与软件:

您好!

我尝试使用具有全桥拓扑的 TL494来设计 SMPS。 输出电压是400V、电流是4.5A。但问题是、如果 TL494能够执行这种设计、我有点信不清。

您是否有任何其他 IC 可以替换?