This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:VDET:来自 VIN 的分压器分压比

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392928/lm51772-vdet-voltage-divider-ratio-from-vin

器件型号:LM51772

工具与软件:

数据表未显示 VIN 与配置 VDET 时使用的值之间的内部分压比。

分压器如图7-15所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是对的、此参数未指定。 分压器分压比调整为调整要与 PER I2C 可调节 VDET 电平进行比较的电压电平。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    除非指定了该参数、否则 VDET 功能根本不可用、那么内部分压器的比率是多少?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    仍然不明白为什么这很重要。  如果您可以分享您的疑虑或要求提供原因的详细信息、这将有助于我提供您所需的信息来解决此问题。

    我认为、具有一个可使 VDET 触发的定义电压电平很重要、但不强制定义电阻分压比。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    如果您不知道分压器分压比是多少、那么如何将 VIN 与 VDET 触发的电压相关联?

    VDET 模块根据 VIN 的值运行。 根据图7-15、DAC 值看起来与 VIN 的调节值进行比较、而不是直接与 VIN 进行比较。

    仅当表8-13和8-14根据 VIN 值给出 VDET 设置时、这才起作用;然后不需要内部分压器的值。 那么、这些 VIN 值是多少?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    谢谢、现在明白了。

     表8-13和8-14中的值与 VIN 相关-而不是用于比较的 DAC 值。

    这个表已经给出了您要查找的值。

    此致、

     Stefan