This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:BQ25628E 充电条件

Guru**** 2521600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385357/bq25628e-conditions-for-charging-bq25628e

器件型号:BQ25628E
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好  

在我们开发新电路板时、电池充电会遇到问题。 为了解决这一问题、我们需要澄清以下几点:

  • 您能否说明在连接电池时充电是否自动工作、或者我们是否需要任何初始配置来开启 充电。
  •  使用 BQ25628E 进行充电的特定必要条件或任何其他关键参数或设置是什么?
  • BQ25628E 充电器和 BQ27Z746YAHR 电量监测计之间是否需要任何特定连接或配置来确保正确充电和监测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、是的,如果充电条件得到满足。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.5.1自主充电周期。

    2.要启用充电、 EN_CHG = 1且/CE 引脚为低电平

    3.为了熟悉 BQ25628E 的操作,最好先在没有电量监测计的情况下进行评估。

    4.下面的视频可能会有所帮助。

    电池充电器常见问题:电池无法充电的原因 (training.ti.com/battery-charger-common-issues-why-my-battery-not-charging

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning T:

    我们 在 BQ25628ERYKR 中读取 VREG、VRECHG、ITRICKLE、IPRECHG、ICHG 等的默认 状态、还读取 EN_CHG 状态。  EN_CHG = 1且 /CE = 0、但不会进行充电。  我们还读取1Fh (故障状态0)并显示00000001、设置 TS_IGNORE=1并再次读取1Fh、但故障仍然存在。 我们如何才能充电? 任何其他配置。 请帮助我们

    谢谢

    Nithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 TS_IGNORE=1后、我们现在可以通过充电器 IC BQ25628ERYKR 为电池充电、但当我们在另一个板中配置寄存器时、无法充电。 您能说明一下吗?

    谢谢!

    Nithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nithya:

    您是否认为板1在设置 TS_IGNORE=1后可以充电、但 板2在设置 TS_IGNORE=1后无法充电?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    在我们的电路板上、EN_CHG = 1且/CE 引脚为低电平;然而、我们无法使用充电器 IC 充电;您可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您刚才提到了两块电路板。 它们是不充电还是仅仅一个板不充电?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    两个电路板都无法充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当我们检查电量监测计的运行状态时、它会显示由于放电欠温(UTD)而启用安全状态。我们更换了电池、即使它显示相同。 请在这方面帮助我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     会通知电量监测计团队。 他们应该在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可能错过了这一点、但您的设计中使用的电量监测计是多少?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27Z746YAHR 是我们使用的电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能给我提供一个显示此行为的 bqStudio 日志文件和黄金映像、以便我可以看到这里发生的情况的全貌吗?  

    此致、  

    Jonny。