This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:设置 FTEMP 0还是1?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393397/bq40z80-set-ftemp-0-or-1

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

Set FTEMP 0 或 1之间有何不同?

1 =平均值

0 =最大值

这适用于 ADC 滤波器吗?

请举个例子。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    由于有时使用多个温度传感器、因此 FTEMP 值之间的差异就是所报告的 FET 温度值的差异。 如果 FTEMP 为1、则它将对所有温度传感器读数求平均值并报告平均值。 如果该位为0、它将报告所有温度传感器的最大值、并针对 FET 温度进行报告。

    此致、

    Anthony Baldino