请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950-Q1 Thread 中讨论的其他器件:UCC28950、UCC28070、 UCC28951
工具与软件:
您好!
输入为400V DC (来自前端 PFC)、EV 电池充电器的输出为300V 到480V DC、建议在此功率级别使用 PSFB UCC28950控制器 IC
请告诉我任何设计限制
PFC 输出400V 已足够或需要升压至任何其他电压600V 等、对于 PFC、我将使用交错式 PFC IC UCC28070
谢谢你
Venkatesh B