请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
TI 人好
我的客户的应用是有两个部分的电池、一个在机器内部、一个在机器外部。
外部电池可以是220V 市电、也可以并联一些电池组。
对于主设备、他将看到多个测量仪表。
连接外部电池组时、客户希望计算剩余电量。 但是、外部电池可能用于为内部电池充电。
因此、无法通过电量监测计准确读取内部充电的电池的剩余电量。
因此、客户已经设计了自己的算法、以根据电量监测计的"平均电流"寄存器的值来估算整个充电和放电电池包的剩余容量。
在这种情况下、平均电流寄存器需要更快且准确地更新。 在实践中、客户发现平均电流寄存器更新大约需要30秒、那么我们有办法增加平均电流寄存器更新频率吗?
有什么更好的方法来检测该多个电池组的总容量? (一些电池组正在充电、一些正在放电)。
非常感谢。