请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 工具与软件:
大家好、我正在使用 LM76005来设计具有12V 输出(输入25~42V、输出电流2A、电路板原理图参考 LM76005 QEVM)的应用。
目前、12V 输出负载将具有反向能量(如图所示、最大电压为20V、最大电流为10A)、这是一个系统问题、无法消除。 您能否帮助确认反向能量是否会对芯片造成损坏或其他风险? 谢谢你。
示波器:黄色输出12V 电压、绿色输出12V 电流